This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54427:TPS54427

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668426/tps54427-tps54427

器件型号:TPS54427

大家好、


我们是否可以使用 TPS54427器件、输入电源电压为5V。


在数据分流器中、VREG5需要输入电压范围6V <VIn
VREG5输出的<18V 为5.2V

如果提供5V VREG 输出、则足以偏置和 UVLO。 请澄清

请确认偏置和 UVLO 的 Vin 5V 和 Vreg5稳压器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasath、
    如果输入电压为5V、则 REG5电压足以进行偏置。 无法触发 UVLO。
    因此、该器件可支持4.5V 输入电压。