This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:感测引脚电阻器封装选择

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677582/tps1h100-q1-sense-pin-resistor-package-selection

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

我使用 的是 TPS1H100-Q1 HSD。 我选择的是感应引脚电阻器封装。 此 HSD 具有受保护的电池电源。 因此、35V 的钳位负载 dumpe 将在 HSD 电源引脚上持续显示250ms。  

如果在最坏的情况下、我假设该脉冲电压通过内部 HSD 电路出现在 SENSE 引脚上、则必须根据电阻峰值脉冲功率耗散额定值选择1210封装。 因此、请确认选择 SENSE 引脚电阻器封装的假设是否有效?  

此致、

Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想更好地理解这个问题。 负载突降被钳位在35V。 您是否假设 SENSE 引脚 CS 上出现35V 电压? 发生故障时、CS 引脚电压被内部钳位在4.9V。 CS 引脚上不会显示35V。 我想1210封装用于 CS 引脚上的下拉电阻器。 SENSE 引脚下拉电阻器额定功率为方形(VCS、H)/RC。 如果电压为35V、则 CS 引脚将损坏、而下拉电阻器更大的封装将无助于对其进行保护。 我希望这能回答你的问题。

    此致