This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039EVAL:斜坡信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668145/lm5039eval-ramp-signal

器件型号:LM5039EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5039

您好!

在评估中。 电路板电路(snva423c.pdf 中的图12) R16 = 64.9K。 但根据 LM5039数据表第15页的公式(2)、R16必须为98K。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergei、

    您能否分享您选择的输入电压、CFF 值以及控制器导通时间的所需持续时间。 此外、开关频率是多少?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据评估电路:Vinmax = 75V、CFF = 470p、频率为400kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、对于400kHz 的开关频率、50%占空比下的导通时间为1.25usec、根据我的计算结果、在48Vin 时、RFF= 62k Ω。 是否可以再次检查计算结果?

    如果您的查询已解决、请按已回答。
    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果最大输入电压为75V、为什么要使用48V 输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要满足时间常数计算、您就可以继续使用75Vin。

    如果您的查询已被解决、请点击"已回答"。
    此致、
    区域