This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:电压选择问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677474/tps65270-voltage-selection-problem

器件型号:TPS65270

支持路径:/参考设计/针对参考设计特定技术问题的技术支持帮助/

我使用参考设计在电路中实现 TPS65270、但我在电压选择方面遇到了问题。 对于 BUCK2 、我为 R1使用了40.2k 并且改变 R2以获得我所需的输出电压、正如技术规格文档所指示的那样、FB 连接在两个电阻器之间。 在我将 R2更改为2.8k 欧姆以获得12v 输出之前、一切都按预期工作、此时 Buck2永远不会再次工作。 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pirtle、
    查找我的问题和意见、如下所示:
    1.您的设置中的 Vin 值是多少?
    2.将 CSS 值增加到33nf。 (与引脚名称 SS2连接的电容器)
    3.卸下 CFF (与 R1并联)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    1、VIN = 12.6。 我应该能够从我在 R2约为3k 时在规格中读取的内容中获得12.6-.8v = 11.8v。
    2.将对 CSS 进行调整,删除 CFF 并告知结果。