This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:TPS63030

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668257/tps63030-tps63030

器件型号:TPS63030

您好!

请在下面找到附件

对于测试 PS/SYNC 的 VIL/VIH、我应该监控哪个参数来确认测试通过。

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    如果向 PS/SYNC 施加0.4V 或更低的电压、则认为 PS/SYNC 被拉低、这意味着启用省电模式。

    如果施加1.2V 或更高的电压、则 PS/SYN 被拉高、即 禁用省电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    我的查询是如何验证已启用或禁用的省电模式?希望我的查询对您清晰可见,请告诉我?

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可以通过监控开关频率来检查。 在 PWM 模式下、频率是恒定的、通常为2.4MHz、在 PFM 模式下频率较低。
    这也可以通过观察输出纹波来快速检查、在 PFM 模式下、纹波高于强制 PWM 模式。