This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:TPS563210A EN 和 PG 行为

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677307/tps563210a-tps563210a-en-and-pg-behavior

器件型号:TPS563210A

你(们)好  

分压电阻器用于 TPS563210A 的 EN 电压源、但在 VIN=4.899V 期间、我探测到 EN 电压降至777mv 左右、如下图所示。    

导致此下降的原因可能是什么?

它是否与  EN 引脚电阻参数相关?

 在电源正常信号变为高电平之前、PG 电平为375mV。

什么行为可能导致它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kennth、

    EN 引脚电阻器过大、请尝试使用100k 和30k 电阻器。

    此致、

    Edwin。