This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62153:Fsw =低电平以限制浪涌电流

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668519/tps62153-fsw-low-to-limit-inrush-current

器件型号:TPS62153

你(们)好

根据数据表、Fsw 需要较低以限制浪涌电流。

但是、我们希望选择1.25MHz 的开关频率、因此它需要 Fsw = 高电平。

如果 FSW 连接到 Vout 或 PG、是否可以在 Fsw =低电平状态下启动它?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    是的、我们建议将 Fsw 连接到 Vout 或 PG。 这会将其从低电平开始、然后它变为高电平。 这是可以的。