This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:如果 ID 字符串没有特定格式、则无法下载固件。

Guru**** 2588735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677184/ucd3138064-cannot-download-firmware-if-the-id-string-do-not-have-a-specific-format

器件型号:UCD3138064

对于"UCD3xxx 器件 GUI"的较旧版本(2.0.166)、即使 DEVICE_ID 字符串的格式不是"UCD310064V1|0.0.49.0053|130423"、也可以下载固件。

在7.0.25中有什么方法可以解决这个问题?

谢谢、

Fredrik W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    Fusion Designer 不再支持 UCD3xxx 器件。 Fusion Studio 是最新的 GUI、可从 以下位置下载:www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

    在此 GUI 中、您可以取消对 device_id 字符串的检查、只会收到警告、然后您可以继续下载。 为此、请单击左上角的自定义模式并输入密码:"nodeviceid"

    device_id 检查有助于避免将错误的固件下载到错误的器件。 当您有不同的 UCd3xxx 器件并正在为其开发不同的固件时、它会在这些情况下提供帮助。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢!