This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152-Q1:散热焊盘是否在内部连接至 AGND 或 PGND?

Guru**** 2559600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62152-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668394/tps62152-q1-is-thermal-pad-internally-connected-to-agnd-or-pgnd

器件型号:TPS62152-Q1

您好!

我的客户询问有关 TPS62152-Q1的散热焊盘是在内部连接到 AGND 还是 PGND。

问题1)散热焊盘是否在内部连接到 AGND 或 PGND?

 

在数据表中,“AGND 和 PGND 应直接从外部连接到散热焊盘”,图37中的建议布局也显示了此连接。

 

我认为“AGND 和 PGND 应直接从外部连接到散热焊盘”的建议主要来自散热性能考虑。

 

问题2)从 EMI 的角度来看、是否也推荐使用?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 的 AGND 和 PGND 连接使用引脚15、16和6。 外露散热焊盘未连接到任何信号、不能用于替换与 AGND 和 PGND 引脚的连接。
    热性能和电气性能是此建议的原因。 这包括 EMI 性能。