This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:轻负载

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1, TPS54260, LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676844/tps54260-q1-light-load

器件型号:TPS54260-Q1
主题中讨论的其他器件: LM76003-Q1TPS54260

A、您能否帮助检查 TPS54260-Q1在 输入:6V 和 输出:5V/<1mA 时是否能够正常工作。  

B、 TPS54260何时可以进入 PSM,DCM 和 CCM

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以改用 LM76003-Q1吗?
    www.ti.com/.../LM76003-Q1

    使用 TPS54260时、压降时的纹波可能更高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54260-Q1应在6V 输入和5V 输出1mA 负载下正常工作。

    模式变化取决于设计中的电感器电流纹波。

    当直流负载电流大于1/2纹波时、它以 CCM 模式运行
    当直流负载电流< 1/2纹波时、它以 DCM 运行
    当达到 Tonmin 或 Min 峰值限制时、它将在 PSM 模式下运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了
    谢谢