This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:如果我们将 V5SW (引脚2)输入电压从5V 更改为4.25V、是否存在任何问题?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668459/tps51220-is-there-any-concern-if-we-change-v5sw-pin-2-input-voltage-from-5v-to-4-25v

器件型号:TPS51220

大家好、团队成员

我们有一个问题需要您在 TPS51220中提供帮助、

我们希望将 Vo 更改为4.25V、

如果我们将 V5SW (引脚2)从5V 更改为4.25V、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    当 Vo 为4.25V 时、切换功能不会启用。 5V LDO 输入电压仍然是输入电压。  它无法影响 任何功能。 只是效率是轻载时的垃圾较低。

    此致。

    Edwin。