This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138全桥硬开关评估板固件中的开关(SUPPLY_STUGE)功能的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677487/ucd3138-questions-about-the-switch-supply_state-function-in-the-ucd3138-full-bridge-hard-switch-evaluation-board-firmware

器件型号:UCD3138

对 UCD3138全桥硬开关评估板固件中的开关(SUPPLY_STICE)功能有疑问
你好
我最近学习了 UCD3138全桥硬开关评估板固件
我的开关(SUPPLY_STUARCH)功能有问题
开关(SUPPLY_STstate)

案例 State_Idle:
handle_idle_state();
中断;
案例 State_Rama_Up:
Handle_Vout_ram_up_state ();
中断;
案例 State_Ramp_UP_PRBIAS:
Handle_Vout_preBIAS_state ();
中断;
案例 State_SYNFET_RAMP_UP:
handle_synfet_ram_up_state ();
中断;
用例 State_FF_ENABLE:
handle_ff_enable_state ();
中断;
用例 State_regated:
handle_reged_state ();
中断;
案例 State_VOUT_TRANSITION:
Handle_Vout_Transition ();
中断;
案例 State_LATCH:
handle_latch_state ();
中断;
案例 State_HICCUP:
handle_hiccup ();
中断;
默认值:
中断;

函数中的案例 State_Ramp_Up 位于案例 State_Ramp_up_prebias:之前。

但是、《使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南》中 A.4.2中所述的 FIQ 内任务状态机流程是 在用例 State_Ramp_up_prebias:是在用例 State_Ramp_Up 之前:

固件是否会按两个顺序反转、是否更好地切换、

或者每100us 一次中断、执行其中一个状态机、这两个状态机的顺序不受任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    switch 语句中的顺序不影响状态执行的顺序。 当一个状态切换到另一个状态时、状态函数决定接下来的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢!