This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28700:110-130 VAC 至5 VDC (@3 A)变压器部件?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP15002, UCC28740, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668368/webench-tools-ucc28700-110-130-vac-to-5-vdc-3-a-transformer-part

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:PMP15002UCC28740UCC24636

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我是德州 A&M 的一名电气工程学生、我正尝试使用 TI WEBENCH 设计器帮助我构建一个电路、以便在3安培时将110-130 V 交流电转换为5V 直流电。 我找到了我想要使用的设计原理图、并挑选了除变压器组件 T1之外的物料清单上的所有器件。 当我检查该器件时、它只显示"PartNumber - custom, manufacture- custom"、这是我唯一无法订购的组件。 是否有人可以告诉我我可以为该组件使用什么器件型号和制造商、以便我可以完成原理图、进行仿真和构建?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的关注。 很难找到现成的 xfmr 来满足需求、因此我们提供了每个绕组中的 Lm、匝数比、频率和峰值电流等参数。 了解了这些内容并且这是 DCM 反激式、您应该能够从 Renco、Wurth-Midcom、TDK、Coilcraft 等 xfmr 供应商获得构建的样片。他们不需要太多 基本信息来支持。

    此外、我们还有您可以在线复制的参考设计、如 PMP15002。 满足您的需求。

    如果您在 TI.com/powerlab 上搜索参考设计、您可能会找到其他选项。 如果您喜欢光耦合反馈、我相信我们有一个使用 ucc28740和 ucc24636的设计。

    此致

    John