This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:为锂聚合物电池充电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677444/bq24650evm-639-charging-lipo-batteries

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

我正在尝试使用此充电控制器为2S 锂聚合物电池充电。 我只是想确保它配备了 CC/CV、或者可以确保每个电芯均充电均匀、从而使电池不会过度充电并着火或爆炸的东西。  

我还想知道如何使用 TS 模块来确保电池不会过热。

最后、该图显示了输出连接了两个负载、但我们只有一个负载。 这是可以的吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是为2节电池组还是两节串联的分立式电池组充电?

    如果您正在为2节电池组充电、则电池组通常具有内部电池平衡电路。 如果您要为2节分立式电池充电、则 bq24650不具有电池平衡功能。 它只能调节两节电池上的电压。

    bq24650使用 CC/CV 级进行自主充电、无需外部控制。

    是的、您只能使用 bq24650为电池充电。