This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:SS 引脚是否具有跟踪功能?

Guru**** 2796935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, TPS568215, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668280/tps568215-is-the-ss-pin-have-tracking-function

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:LM25145TPS54824

您好!

  我正在评估 TPS568251、但有一个问题需要帮助。

    TPS568215的 SS 引脚是否具有 LM25145或 TPS54824等跟踪功能?

  还是 IC 具有跟踪功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此部件没有此功能。

    您需要什么样的顺序?