This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4128-Q1:是否存在用于 PIN1 NC 引脚的内部电气连接

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4128-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668057/lm4128-q1-whether-there-is-internal-electrical-connection-for-pin1-nc-pin

器件型号:LM4128-Q1

大家好、

我的客户正在使用 LM4128-Q1、对 NC 引脚有疑问。 对于引脚1、它被定义为 NC、客户想知道是否有针对 NC 引脚的内部电气连接、或者只是被标记为 NC。 谢谢。

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    引脚1具有内部电气连接、但仅用作测试引脚。 将此引脚保持悬空。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    明白了、感谢您的回复。

    此致
    查尔斯