This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:TPS2376-H 可运行的最低输入电压是多少

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376-H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668024/tps2376-h-what-is-the-lowest-input-voltage-tps2376-h-can-be-operated

器件型号:TPS2376-H

您好!

以下是一些问题:

如果 使用 UVLO 设置工作电压、最低工作电压是多少?

2. 遵循问题1、最低工作电压的限制是什么? 分类电压范围? 内部偏置电压要求?

3.数据表第10页。 已说明24V 输入电压会导致 TPS2376-H 分级电路持续耗散功率、但24V 超出分级电压范围、为什么会导致电路持续耗散功率?

4.将 TPS2376-H 连接到802.3's PSE 设备时,可编程电流限制(设置电源)是否可行?  

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于1和2、我在 PD 侧看到的情况、输入电压通常介于36V 至57V 之间。 有时会有24V 适配器作为输入。
    因此、最低的工作电压实际上取决于客户的系统需求、包括直流/直流工作范围等

    对于3、TPS2376-H 的最大分级电压为23V、因此如果您使用24V 适配器、输入电压会有一些变化、以至于输入电压会接触分级范围、然后分级稳压器将开启、以连续驱动分级电流。

    对于4、PD 的电流限制应设置在 AT 标准范围内、并且基本上应低于 PSE 电流限制级别、以提供良好的保护。
    如果您需要非标准的大功率应用、还应更改 PSE 电流限制设置。

    谢谢你。
    最棒的酒店
    Jack Chen