This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667EVM-769:CSD95490 EN_FCCM 引脚 RC 滤波器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668029/tps53667evm-769-csd95490-en_fccm-pin-rc-filter

器件型号:TPS53667EVM-769
主题中讨论的其他器件:TPS53667

在 TPS53667EVM 上、每个 CSD95490 EN_FCCM 引脚具有10k Ω 和1nF RC 滤波器。
每个器件是否都需要此滤波器?

是否可以 将此筛选器作为附加文件通用?

e2e.ti.com/.../TPS53667_5F00_CSD95490-EN-connection.pdf

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    我不知道具体的配置、但假设您不需要转换器在 DCM 下运行、EN/FCCM 引脚可以直接连接到该功率级的 VDD 引脚。 这既节省了组件、又需要将3.3V 电压从控制器路由到功率级。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门-圣、

    感谢您的回复。
    我知道每个器件不需要 EN/FCCM RC 滤波器。 滤波器不是必须的、它是选件电路。

    此致、
    Kohei Sasaki