This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138全桥硬开关评估板固件中的 void disable_curry_sharing (void)功能的问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677120/ucd3138-questions-about-the-void-disable_current_sharing-void-function-in-ucd3138-full-bridge-hard-switch-evaluation-board-firmware

器件型号:UCD3138

大家好、我最近学习了 UCD3138全桥硬开关开发板固件
我遇到了问题
我读取 void disable_curry_sharing (void)函数
void disable_curry_sharing (void)

#ifdef CURRENT_Sharing _ENABLE //已启用,转至下一条语句。
    FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_DITHER _EN = 0;//0 =禁用 DAC 抖动(默认)禁用 DAC 抖动
    
  //3用于直通、1用于 DPWM 电流源控制、在100%占空比下、250uA 流入100kOhm。
   MiscanalogRegs.CSCTRL.bit.test_mode = 0;//TRI-STATE 或从模式
#endif

该功能应将电流共享模式设置为三态或从模式。 但是、为什么在设置此模式后、可以禁用电流共享功能?

三态模式和从模式之间有何区别?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD3138可实现至少3种类型的电流共享。
    1 -平均电流共享总线、2 -主/从电流共享和3 -压降电流共享
    我们在 HSFB-EVM 参考固件中实现了第一个选项(1-平均电流共享总线)。
    但是、设置杂波 AnalogRegs.CSCTRL.bit.test_mode = 0;在主控/受控模式下、并且您希望将器件设置为受控模式时、也会很有用。 因此、注释"//TRI-STATE or Slave mode"与特定的实现方式(1 -平均电流共享总线)不完全相关。
    在您处理的特定代码中、为了从电流共享总线断开、test_mode 被设定为零。

    有关更多详细信息、请参阅技术参考手册上的第9.5章"电流共享控制"。
    www.ti.com/.../sniu028a.pdf

    希望这对您有所帮助、

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢!