This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:用于测试条件的 PSE 电源线

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668104/tps23751-pse-power-line-for-test-condition

器件型号:TPS23751

关于 TPS23751的评估步骤、客户正在考虑输入电源。

当 VDD 电力线不使用 PSE 电源(36V~57V)和交流电源(48V)时、这没问题吗?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您可以在 PD 的输入端应用40V-57V 直流电源、以使整个电路正常工作。
    谢谢你。

    此致
    Jack Chen