This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53625-Q1:线性反馈移位寄存器具有多少位?

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676906/lm53625-q1-how-many-bits-does-the-linear-feedback-shift-register-have

器件型号:LM53625-Q1

尊敬的所有人:

  您能否教一下线性反馈移位寄存器具有多少位?

我想知道扩频的纯度。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该器件中使用的寄存器长度为21位。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brani 先生、您好!

    感谢您的回答。
    您能检查我的理解吗?

    该器件是否具有21位= 2097152的展频开关频率模式?
    这21位图形周期是否会每8Hz 一次?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这种理解原则上是正确的。
    但是、对电路功能进行了一些专有修改。
    此致
    Brani