This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620:输出电压运行

Guru**** 2635515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668349/tps3620-vout-operation

器件型号:TPS3620

TPS3620-33用于管理3.0V LDO 的输入电压。  VDD 输入= 3.6V、Vbat 输入= 3.3V。  TPS3620 Vout 引脚上的电容总计为33mF。 此设计已用于多个项目多年。

客户报告 LDO 电压有时会丢失输出、并且怀疑 TPS3620输入上的某些瞬态情况会导致其输出电压下降。 VDD 或 VBAT 输入可能以10Hz 的速率打开/关闭。 其中一个输入的开关是否如此或不是稳定会导致 TPS3620出现问题? 现在还不知道电路导通时间是否足够长、足以为大输出电容完全充电、因此当这种情况发生时、其可能的 Vout 仍在斜升。  

根据 TPS3620数据表、Vout 似乎应始终连接到 VDD 或 VBAT。 是否有任何可能导致 Vout 下降的输入条件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    根据数据表中的时序图、Vout 始终为 VDD 或 VBAT、并且仅在两个电源均为低电平时下降到低电平。 因此、问题似乎是 VDD 和 VBAT 在切换时的某个点都变为低电平;您是否知道是否在任何时候发生过这种情况?

    谢谢、
    Abhinav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:
    此问题很难重现、因此我们目前没有很好的详细信息。 我们不认为两个输入同时下降。 客户基本上是问我们是否知道这种情况可能发生的其他原因。
    是否有任何方法可以仿真 TPS3620? 我看不到在线提供的 PSpice 或 TINA 模型、甚至没有评估板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我们不知道会导致输出下降的任何其他后果。 客户是否可以提供任何范围输出、以便了解问题? 唯一的另一件事可能是坏部件-您知道他们是否在多个部件上测试过此部件吗?

    我们无法对 TPS3620进行仿真、但如果我们获得有关其确切设置的更多信息、我们可以运行工作台设置-也许我们可以复制它。

    谢谢、
    Abhinav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:
    我将使其脱机、并直接向您发送电子邮件、其中包含更多详细信息以及您可以尝试的测试。