This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS783:两个 GND 引脚中的一个悬空

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677445/tps783-one-of-two-gnd-pins-floating

器件型号:TPS783

我的客户对此器件的引脚4 (GND)有疑问。

 

目前、我的 PCB 上的这个引脚未连接到任何东西、它是悬空的。

我的引脚2连接到 GND。

 

如果我将引脚4悬空而未连接到 GND、您能预见到任何问题吗?

如果是、我可能会看到哪种问题?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    器件的功能不应受到影响。 但是、由于接地引脚阻抗增加、性能、尤其是压差值可能会变得更糟。

    此致、
    Jason