This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:电流限制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668272/lm25066-current-limitation

器件型号:LM25066

 大家好、我有 LM25066EVK。 分流器更改为10m Ω(库存为0.5m Ω)、以在 Vref 25mV 时达到2.5A 电流限制。 电路板配置如下:CL 至 GND、CB 至 GND、RT 至 GND。

来自直流电源的 VIN 12V 限制为5A、我对输出执行硬短路。 因此、专家几乎没有什么问题。

我看到的是、在限制周期(大约8-9ms)内、电流被限制在大约0.5A 而不是2.5A。

1、为什么是这样、为什么不是2.5A?
我随屏幕附上。

第一 个峰值约为3.5安培-为什么这么长的峰值约为400us? 我的分流器是7m Ω 还是 Vref 35mV?

粉色是电流0.5A/div 黄色是参考 Vout (漏极)的栅极电压。
功率限制绝不超过3.5A x12V、可提供约42W 的功率(LM25066EVK 规格80W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    CB = CL = GND、设置断路器运行、CB 阈值是 CL 电流限制值的1.8倍。
    峰值电流是由于断路器阈值导致的、现在为1.8 x 2.5 = 4.5A。 这应该是流经 FET 的电流。
    然而、在短路期间、输入电容器将提供一些不由电流探针探测的电流(大多数情况下难以探测)。
    这就是看到低于4.5A 的值的原因、这里是3.5A。

    跳闸后、器件将 FET 置于功率限制模式、在此模式下、FET 消耗的功率受到限制(相对于流经 FET 的电流)。
    VDS 为12V、因此功率限制期间的电流限制值将远低于编程值。

    这里的编程功率限制是多少?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为它保留在 EVK 手动80W 中。 我没有更改 RPWR (8k)。

    我几乎测量 了实际输出电流-我已去焊接的输出电容(2x330u、仅剩100nF)。 这样可以确保我测量的是实际输出电流不是来自 FET 和电容的总和。

    我认为、如果器件限制 FET 电流、输入 C 与3.5A 峰值毫无关系。 它需要多长时间才能进入电流限制?
    我的电源能够提供5安培电流、因此如果输入 C 没有足够的能量、电源应该能够提供其余的电流。

    但是、最能感应的解释是功率限制、我必须验证这一点。

    ----

    是的、定义功率限制的 RPWR 由更改后的 Rsense 定义、因此在这9ms 内电流限制为0.5A 的原因。

    但峰值电流为3.5安、而不是2.5安。 该尖峰的长度是如何定义的? 可能与 FET 栅极电容相关。