This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:帮助验证原理图设计

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677113/bq25703a-help-verify-schematic-design

器件型号:BQ25703A

大家好、我们为我们的产品制作了一个电池充电器子板。 您能帮我们验证原理图设计吗?

e2e.ti.com/.../charger-power-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电原理图不完整:几乎所有电容器都是2.2uF。 输入电容器为10V。 我不知道输入电压范围...
    请使用 EVM 原理图作为参考来开始您的设计。 www.ti.com/.../sluubg6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wang5577">充电原理图不完整:几乎所有电容器都是2.2uF。 输入电容器为10V。 我不知道输入电压范围...

    请使用 EVM 原理图作为参考来开始您的设计。   [/报价]

    感谢您的回复。 输入电压范围为5V 至15V。 好的、我将查看 EVM 原理图以供参考。 非常感谢。