This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:用于 PMIC 的电源

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668023/tps659037-power-supplies-for-pmic

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5716

您好!

客户和我正在查看文档 SLIU011E"TPS659037用户指南:为 AM572x 和 AM571x 供电"。 他们正在切换到 AM5716、并正在评估此 PMIC 以为处理器供电。

我们在该应用手册的图1中注意到、有两个分立式降压转换器为 PMIC 提供5V 和3.3V 电压。 5V 降压转换器支持5A 电流、而3.3V 降压转换器支持3A 电流。

这两个降压转换器是否能够为任何 AM5716应用提供足够的电源? 或者、客户的应用是否可能需要用于5V 和3.3V 电源轨的更高电流降压转换器(假设它们仍然遵循与图1相同的配置)?

我已经向他们展示了 AM571x 的功率估算工具、但我认为他们宁愿从他们知道会提供足够电流的降压转换器开始、并且只有在他们的应用允许的情况下、才会将它们的尺寸减小。

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    这实际上取决于系统中使用的5V 和3.3V 还有哪些电压。 建议的降压稳压器足以满足处理器本身的需求-实际上、5V 电源轨仅用于 LDO1、LDO2和 LDOUSB 电源。 它们一起可提供最大700mA 的电流、因此您不需要仅为处理器提供全部3A 的电流。 但是、如果5V 或3.3V 上有任何其他负载使总负载高于3A 或5A、则可能需要增加这些负载。

    作为参考、AM572x EVM 在5V 和3.3V 电压下均使用4A 降压。 因此、如果您在 AM571x 的3.3V 电源上需要超过5A 的电流、除非您在3.3V 电源轨上除了 PMIC 和处理器之外还有大量额外的负载、否则我会感到惊讶。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    好的、这一切都很有意义。 了解到客户将不得不考虑他们从系统其他地方消耗的额外电流、但只要这些稳压器能够支持处理器、我的问题就会得到解答!

    谢谢、
    Ryan B.