This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:提高 EMI 性能的功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668232/ucc28704-function-of-improving-emi-performance

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: UCC28700

您好!

我们收到了客户关于 UCC28704的问题。
请帮帮我们。

[问题]
根据数据表、该 IC 自动改变开关频率和电流感应阈值以提高 EMI 性能。 您能告诉我们该函数的详细信息吗? UCC28700具有相同的功能、它具有频率抖动方案。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San、您好!

    UCC28700和 UCC28704属于 PSR 控制器系列、但有一些差异。

    正确、频率抖动的工作方式是改变电流感应阈值、两种器件的概念是相同的。

    一个区别是、在 UCC28700中、频带固定为7.5kHz、而 UCC28704随频率扩展为当前开关频率的+-7%。

    此致、
    Davit