This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:100%占空比降压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM25118, LM5176, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677443/lm5145-100-duty-cycle-buck

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM25118LM5176LM5175

我被介绍了这一挑战 、需要器件建议。 LM5145是否适用?

----------------------------------------

  • “我们需要从12V 降压,并且需要能够使 Vout = Vin (由于 RDS on 和电感器电阻,不可能理解),但希望能够实现100%的占空比。  

  • 额定输入电压为12V +/- 10%。    VOUT = Vin、数字控制低至任何值(将使用数字电位计作为反馈元件)。

  • 调节容差不是那么重要、但更喜欢更高的频率。 以保持电感器尺寸合理。  

 VIN = 4V 最小 值至17V 最大 值(LM5145是否在输入电压低于6V 时工作?)

VOUT =~ Vin…..100%占空比可用

Iout = 5A“

----------------------------------------

 

这样的情况下是否需要 LM25118等降压升压转换器、或者 LM5145等降压控制器是否可以支持此类降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    LM25118、LM5175和 LM5176是适用于此5A 降压/升压应用的控制器。

    此致、
    Tim