This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 加速度传感器解决方案

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668159/acceleration-sensor-solution

主题中讨论的其他器件:TPS61042
一位客户正在寻找用于加速传感器的电源 IC、请求规格如下。 

・5Vin→22Vout / Iout:2~4mA
・μ A 恒定电流。

我认为可以使用恒流 LED 驱动器(TPS61xxx)。
此解决方案是否没有问题?
如果有任何想法或参考设计、请告诉我。


此致、
Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    TPS611XX 是一款 LED 驱动器、升压输出电压自动适应 LED 灯串电压。 LED 的恒定电流从升压输出流向 LED 灌电流、从而保持最小净空电压。 这与 ACC 电源完全不同。 如果您需要22V 固定输出、则最好使用其他通用升压直流/直流转换器、尽管其电流输出不是固定的。

    TPS61042可调节 LED 电流、但 不会调节输出电压、因此也不适合您的应用。

    如果您可以使用 通用升压直流/直流转换器、并将最大电流限制为4mA、这将更适合您。

    希望这对您有所帮助、