This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/BQ34Z100EVM:对于如何怀疑应该将哪些值更新到 bqstudio 以执行学习周期,请执行此操作。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676894/webench-tools-bq34z100evm-regarding-doubt-what-values-should-be-updated-to-bqstudio-to-perform-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

IAM 测试蓄电池型号:铅酸,12伏电压,1.4安容量。

我能够在 bqstudio 中获取电压 ,但我真的很困惑如何设置其他参数。

我是否应该在 bqstudio 中更新设计容量=1400mAh?

 什么是设计能量? 应 更新什么值。 ,默认设计能源比例为1。

对于学习周期、应该在 bqstudio 中更新哪些参数。

请就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    设计能量基本上是设计容量、单位为 mAh *标称电压、单位为伏特。 因此、对于1.4Ah 和12V 电压、如果将"设计能级"设置为1、则设计能耗将为16800mWh。 如果您将"设计能耗标度"设置为10、则可以将值设置为1680cWh。
    数据表的第8.2.2.1节提供了有关为您的配置设置数据闪存的进一步说明。
    重要参数包括:
    分压器
    终止电压和
    三、化学 ID
    此致、
    Swami