This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 充电终止电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668111/bq25700a-bq25700a-charge-termination-current

器件型号:BQ25700A

您好、TI 人

我的客户开发了 POS 机(看起来像 大手机) 并使用2节 电池(8.7V)。

他们想要询问如何控制 CV 终止电流值、因为他们想要在0.02C 时停止充电电流。

我只看到了充电电流可以设置、没有说明 CC 至 CV 模式如何更改以及 CV 充电完成控制方法。

与手机充电器类似的终止电流是否为充电电流的1/10?

感谢您的回答!

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 CC 切换到 CV 时无需额外的命令。 bq25700A 可为您实现 CC 至 CV 模式的平滑转换。
    bq25700A 未检测到端接电流并停止充电。 它是从充电器。 主机需要感测或从监测计读取端接电流。 然后、向 bq25700A 发送命令以停止充电。 如果主机控制器未发送停止充电命令、bq25700A 将保持 CV 模式。