This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714 MOSFET 驱动器:为什么 MOSFET GS 之间的肖特基?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668019/ucc27714-ucc27714-mosfet-driver-why-schottky-between-gs-of-the-mosfet

器件型号:UCC27714

这是 TI 提供的 UCC27714演示的屏幕截图、我们为什么要连接 BAT54、BAT54是 MOSFET G 和 S 之间的肖特基二极管?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    通常、这些二极管用于防止功率 MOSFET 的栅极-源极出现过大的电压并损坏。 栅极氧化层具有最大额定电压、如果超过该额定值、则氧化层将会击穿、MOSFET 将永久损坏。

    对于 UCC27714、我们建议在各种情况下使用这些二极管。 请参阅 d/s 的"8.2.2.9 LO 和 HO 过冲和下冲"部分

    如果您有任何其他问题、请告知我们! 如果没有、请按绿色按钮让我们知道我们已回答了您的问题!