This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为两个与 bq40z60串联的2节串联锂离子电池组充电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677314/charge-two-2-series-li-ion-battery-packs-in-series-with-bq40z60

主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

我正在考虑使用 bq40z60为两个串联的 Ultraife UBBL20电池组充电。  这是否起作用?  UBBL20有两节串联电池、大概平衡良好。  看起来我可以将"底部"UBBL20的正极端子连接到 bq40z60的 VC2引脚、从而在两个 UBBL20之间实现平衡。  这个想法有道理吗?  谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修正--我应该说两节串联的 UBBL07电池(3.6V)。  (UBBL20为7.2 V) - Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不奏效。 bq40z60需要能够测量堆叠中每个电池的电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才看到了您的校正、即您使用的是电池组、电池组是并联的、而不是串联的。 但出于几个原因,不建议这样做。 首先、UBBL07似乎是一个完整的电池组(希望它包含一个保护电路)、而不是裸电池。 bq40z 系列旨在用于电池组设计中、并直接连接到串联电池段。 bq40z 器件提供初级保护、电池平衡和电量监测。 UBBL07内部的保护可能会干扰 bq40z60的功能、尤其是当一个 UBBL07中的保护跳闸但另一个跳闸时。
    其次、我会引导您离开 bq40z60、因为它由于集成而难以使用、并且无法让您灵活地选择最合适和更新的充电器和监测计。