This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:功能安全和电源功能实现

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668127/tps65381a-q1-functional-safety-and-power-function-realization

器件型号:TPS65381A-Q1

尊敬的专家:

TPS65381A-Q1是否无法支持监控功能和电源功能?

客户希望支持 功能安全。

为了实现功能安全、需要使用监控功能和电源功能。

但是、客户被告知、除了使用 TPS65381A - Q1的监控功能外、合作伙伴公司还需要在外部使用电源 IC。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

Shogo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozono-San、

    TPS65381A-Q1是一款多轨电源、适用于安全相关应用中的微控制器。  另一个高级名称是 PMIC (电源管理 IC)、它具有适用于功能安全应用的各种诊断功能、包括多个稳压器(电源)、独立 的电压监控(监控、独立于功能安全调节)、 和诊断覆盖范围、例如 内置自检、 用于 为 MCU 软件提供覆盖  的看门狗(Q&A 模式和窗口模式)、用于为具有错误信号输出的 MCU 提供 MCU 硬件覆盖的 MCU 错误信号监控器以及其他保护、监控和诊断覆盖功能。  

    请查看数据表、网址 为:http://www.ti.com/lit/gpn/tps65381a-q1   。它将详细介绍多个电源轨、监控、保护和诊断覆盖功能。

    该器   件的功能安全手册位于:www.ti.com/.../slva528、其中提供了有关如何在系统中使用电源和监控的第一层见解、重点介绍了功能安全特性。  

    该器件是 SafeTI 功能安全产品的一部分、因此可提供附加的功能安全文档、并提供适当的保密协议覆盖范围。 使用 FMEDA、客户可以 计算其系统中器件使用方式的必要功能安全指标。  

    此外、如果客户应用未使用 VDD1和/或 VSOUT1稳压器、则其监控功能可重复用于监控系统中的另一个电压轨。  例如、如果 MCU 内核电压轨或其他系统电压轨所需的电流大于该器件上的集成电压轨所能提供的电流、 可以使用外部直流/直流稳压器、并且可以在外部电源轨上使用 VDD1或 VSOUT1电源轨的电压监控、因此在如何将器件用于电源和监控方面具有很大的灵活性。

    希望这会有所帮助。

    请提出任何其他问题。  

    此致、

    Scott