This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:为 IC 供电是否必须使用 REGSRC?

Guru**** 2558600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668071/bq76930-is-regsrc-mandatory-to-power-the-ic

器件型号:BQ76930

我计划使用外部高效稳压器为 REGOUT 提供3.3V 输出。 这是否起作用? 据我了解、只需通过片内 LDO 为 REGOUT 供电、REGSRC 即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eohan、
    REGOUT 是电源输出、而不是电源输入。 REGSRC 是一个电源输入引脚、其供电电压必须在其建议的范围内才能使器件正常工作。 REGSRC 还为 FET 输出和其他内部电路供电。