This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:100%占空比降压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5085, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677434/lm3488-100-duty-cycle-buck

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM5085LM5145

LM3488是否适合配置100%占空比降压?    以下是以下客户要求:

--------------------------------------------------

  1. "需要从12V 降压、并且需要能够使 Vout = Vin (了解由于 RDS on 和电感器电阻而无法实现)、但希望能够实现100%占空比。  

  2. 额定输入电压为12V +/- 10%。    VOUT = Vin、数字控制低至任何值(将使用数字电位计作为反馈元件)。

  3. 调节容差不是那么重要、但更喜欢更高的频率。 以保持电感器尺寸合理。  

 VIN = 4V 最小 值至17V 最大值

VOUT =~ Vin…..100%占空比可用

Iout = 5A

  如果 LM3488 不适合 "

------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于降压、您确实需要高侧驱动器。 我们之前的产品系列具有100%占空比降压(LM5085)、但转换器功率有限、无法支持5A 电流。 支持最小压降的降压控制器是 LM5145。 您可以在 LM5145下发帖、并将指导您进入降压产品线以获得适当的支持。