This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350可以报告的最大电流是32.767安培吗?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677374/bq78350-r1-is-the-maximum-current-the-bq78350-can-report-32-767-amps

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200BQ76940

我有一个2500瓦的智能电池、我正在使用 BQ78350、BQ76940和 BQ76200进行开发。 电池本身是一个使用 A123 2500mAH 26650电池的15S1P LiFePO4电池。 电池能够以50安培的电流放电。 使用中的 BQ76940能够测量和报告这些电流、但 BQ78350在电流为32安培时会出现最大电流。 这是真的、还是我在某个地方缺少增益设置或比例因子?  

感谢您的帮助、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    您可能已经在技术参考手册中注意到规格信息中的 Vscale 和 IPscale 设置、这些设置旨在将电流和电压(和容量)保持在32767范围内。 您可能还注意到 e2e 帖子说不对 bq78350-R1使用 IPscale、但它有一些问题。 bq78350-R2可供下载、它修复了 IPscale 行为并添加了一些功能。 对于 bq78350-R1、您需要手动调节电流、可能需要进行2分频。 请参阅有关缩放的帖子。