This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:uc3854栅极引脚问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668046/uc3854-uc3854-gate-pin-problem

器件型号:UC3854

你好

我正在使用 UC3854 IC 处理交流/直流转换器。 栅极驱动器引脚有问题、它通过5欧姆10W 电阻连接到功率 MOSFET 的源极、一旦输入电源打开、电阻器就会烧断。 这可能是什么问题、如何纠正?

我的额定功率为500W。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UC3854。 我认为问题可能是5欧姆电阻器的额定功率不足以承受高电流驱动输出。 查看数据表上的最大额定值、GT DRV 的功率输出在最坏情况下将介于12.8W-18W 之间、我建议增大此电阻器的额定功率来解决您的问题。

    这里需要注意的另一点是您的电阻器的尺寸、例如:0402将在封装上具有更大的应力、而将其替换为1206/0805将降低热应力。

    我希望这能回答你的问题。

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaidees、您好!

    两个方面:

    1. UC3854的栅极驱动输出需要连接到 MOSFET 的栅极而不是源极。
    2. 通过连接到 PFC 控制器来吹扫10W 电阻器是一件非常困难的事情。
      UC3854根本无法为电阻器提供10W 的功率。

    请检查您的电路、并查看您对此器件的具体连接方式。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你

    我有另一个疑问。 UC3854的接地端与电源电路是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vaidees:
    是的。
    或者、您甚至可以将栅极驱动连接到 MOSFET 的漏极
    请检查您的电路是否正确接通
    此致
    John