This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131EVM-063:更改为 VIN=5V、VOUT=+/-15V

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677090/tps65131evm-063-change-to-vin-5v-vout--15v

器件型号:TPS65131EVM-063

您好!

我们希望在 VIN=5V、VOUT=+/-15V、IOUT=25mA 的条件下使用 TPS65131EVM

在本例中、我们是否可以对 TPS65131EVM 进行以下修改?

C2、C3:更换10VDC 额定电容。
更改反馈电阻器。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    是的、这些是必要的更改。

    此致、
    Brigitte