This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740EVM-525:使用 UCC28740EVM-525实现80W 输出

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28740EVM-525, UCC24612, UCC28780, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668037/ucc28740evm-525-achieve-80w-output-with-ucc28740evm-525

器件型号:UCC28740EVM-525
主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC24612UCC28780UCC28056

您好!

我想就 UCC28740征求您的建议
客户打算设计"80-100W USB Type-C 和 Type-A 壁式充电器"

反激式控制器规格:
-双路输出(总功率~80W): 12V/5A 和5V/2.1A

他正在考虑 Infineon 的 ICE5ASAG、但我们希望他评估 UCC28740EVM-525

以下是我的问题:

  • 我们能否使用 UCC28740实现与 ICE5ASAG 相似的应用?
  • 如何利用 UCC28740EVM-525实现~80W 的输出(在周围组件、变压器绕组等方面)

如果您有 UCC28740以外的更好的建议、请告诉我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。

    是的、此处的 UCC28740+UCC24612 SR 控制器可能是不错的选择。 UCC28740是谷底开关控制器、因此与 ICE5xSAG 固定频率控制器相比、效率更高、EMI 更低。 UCC28740还集成了高压启动功能、可实现快速启动并降低待机功耗。

    要设计 UCC28740、最好在 TI.com 的产品页面上使用 Excel 设计计算器。 您将设计在总功率下提供12V 单输出、以计算电感和匝数比以及其他元件、然后只需向 XFMR 供应商申请5V 额外绕组作为交叉稳压绕组。 您可以将12V 用于主光耦反馈、因为它具有最高的功率、然后交叉调节5V。 您还可以考虑执行1个输出、然后根据调节要求为5V 输出使用降压转换器。

    如果您关心效率或解决方案尺寸、还可以考虑使用 UCC28780有源钳位反激式和 UCC24612 SR 控制器(均新发布为量产数据)。

    您还需要 PFC 吗? 这是用于外部电源还是其他应用? 如果您需要功率因数校正、您还可以考虑查看 UCC28056。

    此致、
    John