This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:TIDA-01573电源环路电容器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677301/lmg1020evm-006-tida-01573-power-loop-capacitors

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:TIDA-01573

您好、支持团队、

我的客户希望了解 TIDA-01573中的方程式(1)。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidue52/tidue52.pdf

在第4页中,公式(1):60A*1ns/2V = 30nF 电容

在这种情况下、2V 意味着 Vbus 40V 的5%。 对吗?
如果是、激光二极管上的最坏情况电压为38V。
不应将38V 用于电容计算而不是2V?


此致、
Kaizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaizawa、

    是的、你是对的。 2V 表示40V 的5%。 假设您将此电容靠近 FET 和二极管、则此电容将成为瞬态电流的主要来源、其电压将根据我们的计算结果下降。 该公式使用电荷来计算保持直流电压稳定所需的电容。

    谢谢、此致、