This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:可调节部件、生成固定的3V3输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677293/lmr16006y-q1-adjustable-part-generating-fixed-3v3-output

器件型号:LMR16006Y-Q1

研究员,

我们刚刚组装了一批电路板、每个电路板都有三个基于 LMR16006Y 的电源。 它们设计用于输出3V3、5V4和10V8。

到目前为止、我们测试了3个不同的电路板、所有这些电路都生成固定的3.3V 输出。

器件作为 ADJ 订购、IC 标记显示 D02Y (此处的第一个问题、因为数据表显示为 Q02Y)。

下图显示了10V8装配体。 该布局不仅获得了本论坛上的同事的批准、而且在我们的许多其他项目中也表现良好。

反馈电阻器由 Webench 建议、并通过计算进行确认、测得的反馈电压与预期一致、为0.775V。 电感器上的示波器信号在1.95MHz 时显示的方波-然而、占空比(~27.9%)不能生成计算出的输出电压-而是生成这个固定的3V3。

(扰流板警报:问题已解决)

图片中显示的反馈电阻器没有生成10V8所需的值。 而应该是143K / 10.9K。 在检查这些器件的 SMD 标记值时、我们发现了问题-但由于此帖子已准备好85%、我决定将其保留在这里作为一个要分享的课程。

此致

布鲁诺