This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677257/bq76200-bq76200

器件型号:BQ76200

尊敬的所有人:

我设计一个双电池系统我需要控制充电和放电电流、我可以在 BQ76200上使用 PWM 吗? 最大频率是多少?  

多个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dannytt、
    bq76200专为电池开关而设计、可在其他系统确定电流已超过限制时运行、而不是控制电流。 虽然您可以对输入进行 PWM、 该器件具有低传播延迟、用于电流控制的 PWM 通常意味着快速开关、如果切换过快、电荷泵电容器可能会耗尽、并且由于 UVLO 功能、驱动器将不会打开或保持打开。 这种影响将取决于 FET、电容器、电压、因此我们无法为您提供指导。 您需要分析电路并进行测试、以确定其是否适合您的应用。 请参阅数据表和应用手册以了解电流能力和驱动器电阻。