This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:LM5025 OCP 曲线

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676967/lm5025-lm5025-ocp-curve

器件型号:LM5025

各位专家、您好!

我对 LM5025 IC OCP 曲线有疑问。

我使用 CS1 (逐周期)来限制电流,CS2接地。

发生 OCP 时,Vo 下降,IO 增加。

那么、如何调整 OCP 曲线斜率? 此时,如何确定最小占空比?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis Cheng、

    OCP1功能可限制初级峰值电流。 它将不提供恒定输出电流、原因至少有两个:

    1) 1)由于电感器中的电流纹波、周期平均电感器电流和峰值电感器电流之间存在误差。 纹波振幅随占空比的变化而变化、占空比是输出电压的函数。 换句话说、峰值电感器电流和平均电感器电流之间的误差会随着输出电压下降而变化。 它也会随输入电压的变化而变化。

    2) 2)磁化电流包含在峰值初级电流中、并在峰值初级电流和输出电流之间提供第二个误差。 该误差也会随占空比而变化、因此会随输入和输出电压而变化。

    最小脉冲宽度应为 LEB 间隔(50ns)和 OCP1 - DRV 延迟(40ns)之和、总延迟为90ns。 这应根据振荡器频率限制最小占空比。

    谢谢

    Joe Leisten