This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:TPS3702AX18 UV/OV 容差

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677391/tps3702-tps3702ax18-uv-ov-tolerances

器件型号:TPS3702

我正在查看 TPS3702AX18器件的数据表、想知道 UV/OV 的容差是多少? 该器件的设置为 uV=1.74V 和 OV=1.84V、但我不确定数据表中的容差值记录在哪里。

谢谢、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:

    数据表的第6.5节指出、在整个温度范围内具有+/-0.9%的容差。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julia、

    数据表第5页的电气特性表中列出了 UV 和 OV 跳闸条件(也称为 VIT-和 VIT+)的容差。 为方便起见、我将该部件附在下面。 您可以在此处看到、典型容差 为±0.25%、列出了最小值/最大值。  

    谢谢、Abhinav