This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:PFC 中的 BQ27510温度测量= 1

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677283/bq27510-bq27510-temperature-measurement-in-pfc-1

器件型号:BQ27510

大家好、

我的客户有以下问题、可以帮助回答吗?

关于通过 Bq27510确定电池温度、我们的系统在 PFC = 1 (PFC_CFG1 = 0、PFC_CFG0 = 1)的情况下运行、并且文档 SLUS816A 声明:

“当 PFC = 0或2时,系统必须查询 bq27510以确定电池温度。 此时、bq27510将对温度进行采样。 这可以在使用电池供电时节省电池电量,因为在充电模式期间可以避免定期更新温度。”

这使我认为它在 PFC = 1时定期确定温度、并且只在查询时返回其寄存器内容。 是否确实如此,如果是,测量周期是多少?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    如果将监测计设置为使用热敏电阻或内部温度感测测量电池温度、则监测计每秒进行一次温度测量。 在睡眠模式下、监测计每20秒进行一次测量。 我希望这能回答你的问题。
    谢谢
    Onyx