This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-2.5:应用问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677222/lm385-2-5-application-question

器件型号:LM385-2.5

您能描述一下 LM385的使用方法吗?输入电压范围是多少?

2.如何选择上拉电压和电阻器? 我们是否可以将 P5V 更改为3.3V 并获得稳定的2.5Vref?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    这是并联稳压器。 为了保持稳定、一个最小为20µA μ A 的电流必须能够流入 LM385-2.5。

    我们来看一个示例:如果选择的电阻器为75R、则(3.3V - 2.5V)/75R = 10.7mA 的电流将流经该电阻器。 如果负载电流为0A、则所有10.7mA 电流都流入 LM385-2.5。 另一方面、如果负载电流为10mA、则差异10.7mA - 10mA = 700µA μ A 流入 LM385-2.5。

    流经 LM385-2.5的电流绝不能超出20µA…20mA 的范围。 否则、LM385-2.5将停止正常工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    Kai 很好地描述了如何使用 LM385-2.5的设计过程。
    请记住、上拉电压必须大于器件的2.5V。 上拉电压有多高不受限制、因为可以选择尺寸合适的电阻器来提供合适的电流。

    -Marcoo Z