我正在使用 sluc644中针对该器件的 Mathcad 文档。 在"Neutron calcules...xmcd"中、有针对包含多个固定电压的 TZ (Vin)和 VCST_OPP (Vin)的计算。 这些计算会产生类似于数据表中的图21和34的图形、但图形中的断点与图不一样。 这些断点不应该依赖于设计变量、而不是固定电压? 工作表中还有使用 TZ (Vin)和 VCST_OPP (Vin)的其他计算、这些计算在我的设计中并不正确、我怀疑这些固定的断点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 sluc644中针对该器件的 Mathcad 文档。 在"Neutron calcules...xmcd"中、有针对包含多个固定电压的 TZ (Vin)和 VCST_OPP (Vin)的计算。 这些计算会产生类似于数据表中的图21和34的图形、但图形中的断点与图不一样。 这些断点不应该依赖于设计变量、而不是固定电压? 工作表中还有使用 TZ (Vin)和 VCST_OPP (Vin)的其他计算、这些计算在我的设计中并不正确、我怀疑这些固定的断点。
再次感谢您的快速响应、Ulrich。
当我强制 Vin_run 为不同的值时、 TZ (Vin)和 VCST_OPP (Vin)曲线不会改变。 我看不到您在第一段中描述的相关性。
如果我理解正确、"Neutron "中的固定电压断点会针对典型的通用线路操作进行设置、对于其他电压范围不正确。 对吗? 实际 IC 中的断点(图21和图34中的 abscissas)是 IC 更改其运行的电流。 TZ (Vin)和 VCST_OPP (Vin)的计算似乎应取决于外部电阻器和 IC 常数、而不是固定电压。 我在这里感到困惑吗?
我在 Mathcad 中看不到您描述的 VCST_OPP (Vin)图形效果(幸运的是)。 我的 Vin_max = 530.33V、因此它可能不会触发您看到的错误。 我使用的是 Mathcad 15.0M050。