This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 引脚18 CELL_BATPRESZ 设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677099/bq25703a-bq25703a-pin-18-cell_batpresz-setting

器件型号:BQ25703A

您好、先生、

数据表显示引脚18 CELL_BATPRESZ 还将1节电池的 SYSOVP 阈值设置为5V、  

2节电池为12V、3节电池为18.5V。  

因此 PIN18=5V=1Cell、PIN18=12V=2CELL、PIN18=18.5V=3cll、 CELL_BATPRESZ 绝对最大值为7V。

但 EVM 使用的是 VDDA=REGN=6V R20/R21/R24/R28部分压力、

因此、PIN18=1.2V=1Cell、PIN18=2.72V=2CELL、PIN=3.85V=3CELL、PIN18=4.22V=4CELL

我不确定 哪一个是正确的、我可以与您再次确认吗?

Hugo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PIN18=1.2V=1Cell、PIN18=2.72V=2CELL、PIN=3.85V=3CELL、PIN18=4.22V=4CELL。 这些值符合规格表的 CELL_BATPRESZ 设置:

    5V、12V 和18.5V 是由 CELL_BATPRES 设置而不是 CELL_BATPRES 电压产生的。 也 可以在规格 表中找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo