This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:Sifos 测试错误:可以测试许多项目#39;y

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677088/tps2388-sifos-test-error-many-items-can-y-be-tested

器件型号:TPS2388

您好!

 TPS2388执行 Sifos 测试后、 该报告中有许多项目无法测试、并显示错误。

请查看以下报告:

e2e.ti.com/.../psa_5F00_report-2.pdf

这是关于软件设置还是其他什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    您能否要求客户确保 sifos 测试设置正确? 未测量的项目可能与设置相关。 遇到其他故障时、您能问他们直流断开(0x13)、PoE Plus 位(0x40)和 ICUT (0x1E 和0x1F)的配置吗? 这些问题可能会影响他们现在遇到的故障。 我建议他们查看用于基本应用 的 MSP430参考代码、这是一个用于基本器件配置和操作的良好参考:www.ti.com/.../toolssoftware。 谢谢!

    此致、

    一分钱